This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:为什么这些器件具有完全相同的电气特性?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311656/tps84259-why-do-these-devices-have-completely-same-electric-characteristics

器件型号:TPS84259
主题中讨论的其他器件: LMZ34002

大家好、  

我是否可以知道 TPS84259和 LMZ34002之间的区别、因为这两个器件具有完全相同的电气特性?

如果您知道、为什么这些器件具有完全相同的电气特性?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TPS84259和 LMZ34002共用同一个芯片。 一个是转换器、一个是模块。

    -鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    谢谢你的答复。 我不认为你回答我的问题。 看起来 TPS84259和 LMZ34002都是包含线圈的模块。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    很抱歉耽误你的时间。 我在内部进行了检查、 实际上它们是相同的产品。  TPS 部件出现在早些时候和之后,不同的业务部门之间有一些产品重新分配,而 LMZ 在新产品线中符合要求,以保持一致的命名规则。 希望它得到澄清。  

    -鸿嘉