This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:(TPS26621)反向电流问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312556/tps2662-tps26621-reverse-current-issue

器件型号:TPS2662

您好!

数据表中说明器件具有反向电流保护功能。 但却没有写入它 将阻止的反向电流值。

我们找到的只有以下内容:

当 SHDN 为0V 时。 但在正常运行中、SHDN 不是0V。

通过测量、我们从大约110mA 反向电流得到将被阻断的值。 我们认为这个反向电流值过高。

请检查这是否正确。

此致、
米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地理解设置:

    1.我们在 TPS26621DRCT 两侧放置24V 电压
    2.我们移除输入侧的24V 电压
    3.反向电流开始在输入侧回流
    ~、我们在输入侧有负载、我们可以降低它、直到我们得到0 μ A 110mA 电流
    5. TPS26621反应并切断反向电流

    需要说明的条件是电流限制已通过11.8k 电阻设置为500mA、另外我们还有采用200mA 电流限制的设计、无论 Rilim 值如何、均具有相同的行为。

    Br、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

    我们在数据表中提到了该阈值。

    因此、反向电流阈值将为54mV/RDSON、大约为112mA。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们也发现了这个。。。

    这不是我们需要的反向电流保护。 对于800mA 器件、100mA 反向电流保护并不重要。

    Br、
    米罗斯拉夫