This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 控制器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UC2846, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312431/pwm-controller

主题中讨论的其他器件:TL494UC2846LM25037

尊敬的先生:

我们正在设计电源、并需要适用于降压和升压转换器的多功能 PWM 控制器 IC、支持开环和闭环控制。 欢迎提出任何具体建议或见解。

(我们正在探索 TL494的替代方案、并寻求具有高级特性的 PWM 控制器 IC。 具体而言、我们需要 IC 能够处理降压和升压转换器、同时在开环和闭环控制方面提供灵活性。)

您的建议、尤其是在附带 SPICE 模型时、将会受到高度重视。 如果可能、您能推荐一些符合我们要求的 PWM IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devappa:

    感谢您关注 TI 控制器。

    您能否检查一些具有与 TL494类似功能的其他选项、例如 UC2846、LM25037和 UC2525。

    此致、

    哈里什