This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要超级电容器管理 IC

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311787/require-super-capacitor-management-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25173BQ24640BQ33100

您好!

我们的运营需要超级电容器管理 IC。 此操作所需的技术规格包括在平均电流为1A 时、5V 系统的持续时间为2分钟。 请建议合适的 IC 选项和建议的超级电容器值、或任何其他相关建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:

    您主要在寻找超级电容器充电器吗?

    对于超级电容器充电器 IC、我们拥有

    • BQ25173:适用于1-4节超级电容器的800mA 线性充电器
    • bq24640:适用于1-8节超级电容器的10A 降压充电器

    我们还具有 BQ33100超级电容器管理器、用于2-5节电池的超级电容器监测和平衡。


    此致、

    克洛埃