This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:固定输出器件上的环路响应测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240-Q1, TPS61240, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306832/tps61240-q1-loop-response-measurement-at-fixed-output-device

器件型号:TPS61240-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61240TPS61033

团队、您好!

我们的客户希望确认固定输出器件上的环路响应。

我确认 FB 引脚只是连接到 FB 网络的内部电阻分压器的顶部。
因此我假设可以测量出、我们在 FB 引脚和输出端之间插入注入电阻器。
这种理解是否正确?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    否、只要 检测到来自 FB 引脚的高电平输入、外部分压器就会被禁用、并且 FB 引脚的信号会与内部分压器断开。 如果需要 确认环路响应、请使用外部 FB 版本验证并 为实际应用应用应用应用应用固定输出版本。 在相同工作条件下、外部 FB 和内部分压器的环路相同。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    根据数据表的方框图、TPS61240-Q1对内部电阻器进行了分压、该分压器的顶部位于 FB 引脚、如下所示。

    因此、我们 只需在 FB 引脚和 Vout 之间插入注入电阻器即可测量环路响应、并且我们不需要使用外部 FB 电阻器型器件?

    方框图中是否遗漏了点?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki:

    我已经向设计团队了解了该器件。  与新 器件不同、TPS61240不会断开 内部分压器。 因此可以在 FB 引脚和输出端之间插入注入电阻。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我知道我们可以通过注入电阻器使用 TPS61240-Q1测量环路响应。

    顺便说一下、这是出于我的好奇心、您能否告诉我断开内部分器的新设备的具体部件号?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    对于 TPS61033,内部比较器将 FB 与阈值进行比较。 如果 FB 被拉至 Vout、并且 FB 引脚检测到接近 Vout 电源轨的高电压。 器件将使用外部分压器断开 FB 引脚、并应用内部固定5V 分压器。

    此致、

    特拉维斯