This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:UCC27614相关咨询和放大器;电路审核

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310210/ucc27614-ucc27614-related-inquiries-circuit-review

器件型号:UCC27614

您好、TI 专家

该客户目前正在审查是否使用 UCC27614实现 N 沟道 MOSFET 驱动开/关控制

必须执行 MCU GPIO -> TI UCC27614 -> N 沟道 FET 栅极控制。

首先、按住产品上的电源关闭按钮、N 沟道 FET 应该会关闭、但是如果查看随附的电路图、似乎并不能准确地关闭。

Q1)我们请求审查所连接的电路、以便识别任何问题并提供改进建议。

非常感谢您在评估潜在问题和提供建议方面提供帮助。

Q2)是否可以使用 UCC27614控制 N 沟道 FET 的开/关?

下面提供了功能控制配置图以供参考。

[功能控制图]

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    UCC27614将在导通时拉至 VDD、在关断时拉至 GND。  

    这种设置本质上形成了一个分压器、其中在发送高电平信号时4.7K 与 R5并联、在发送低电平信号时与 R6并联。 这导致高电平时栅极电压为17.2V、低电平时栅极电压为11.4V。 我对其进行了仿真、得到了相同的结果。 通过在仿真中移除该分压器、可以关闭 FET。

    然而、主要问题(对于 Q2)是源极电压。 FET 仅在 Vgs > Vth 时导通。 UCC27614是一款低侧栅极驱动器、用于驱动源以 GND 为基准的 FET。 这是一个高侧开关、UCC27614没有任何电平转换能力来调节不为0V 的源电压。

    以下是三个选项:

    1. 交换加热导线和 FET 的位置、使其成为低侧开关。
    2. 将 PMOS FET 用作高侧 FET
    3. 使用 高侧开关 产品。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    感谢您的回复。

    是否有可推荐用作高侧开关的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    Alex 目前很好、并将在本周结束前回复你。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    很抱歉耽误你的时间。 我会将您的问题转给这些产品背后的团队。  

    我可以将这个问题发送给该团队。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    此应用的 PWM 频率是多少?  我们的高侧开关不适用于高于2kHz 的 PWM 应用。  

    如果 f≤2kHz、我们拥有以下能够处理24V 和2.5A 的单通道器件(链接): 选项

    我们的新型 TPS281C100 可能是不错的选择。 如果您对该器件有任何疑问、敬请告知。

    此致、  

    伊丽莎白