This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:需要最大输出电压4.1V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309943/bq24232-need-output-voltage-maximum-4-1v

器件型号:BQ24232

您好!

我正在 一个新项目中使用使用 BQ24232的电源、该项目通过 PC 的 USB 端口提供。 输出电压为4.4V、但是我正在使用的最大电压为4.2V 而未损坏的 GSM 模块。  
我可以使用哪个 IC? 我认为处于安全侧的4.1V 输出电压不会损坏模块。  

我正在将锂聚合物电池与 NTC 配合使用  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    如果您查看与 BQ24232相似的电源路径器件、您会看到的 OUT 引脚最低的是 BQ2407X 系列的 VBAT + 225mV。 我发现大部分功能都有一个 LDO、用于将输出电压降低到合适的范围。  

    应该注意的是、对于 BQ24232等电源路径充电器、SYS 电压输出需要> VBATREG、我们发现这通常在补充或 DPPM 环路等项目进入之前大约为225mV。  

    如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我将介绍 BQ2407x 系列充电器、并随时为您提供帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    期待您的更新!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出 LDO 解决了这个问题、谢谢