This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:支持 USB PD 双电源角色的 UFP 器件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311944/tps25750-ufp-device-supporting-usb-pd-dual-power-role

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713

我们的设计是配备 USB Type-C 端口的电池供电 USB 音频扬声器。  该扬声器必须能够通过连接到 PD 适配器为电池充电。 当连接到支持 PD 的接收设备(如手机)时、它还必须协商成为移动电源等供电设备。  由于它仍然是 USB 音频扬声器、因此需要支持 USB2.0速度 才能传输 音频数据。

我们的充电解决方案组合是 TPS25750+BQ25713。 根据我们的设计需求、我们在 TPS25750 Application Customization Tool v0.7.4中进行了以下设置:

我们预计、当使用由 Application Customization Tool 生成的固件并成功初始化 TPS25750时、器件将已处于 DRP 模式。 直接连接到支持 PD 的器件后、根据 PD 协商、可以是灌电流或拉电流。  不确定我对此的理解是否正确?

因为它当前可以成功地以灌电流方式为电池充电、但无法以拉电流方式为移动设备充电。

谢谢。

此致、

戴夫