This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:100m Ω 感应电阻器

Guru**** 2509225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310394/bq25713-100mohm-sense-resistor

器件型号:BQ25713

我们正在处理一个 BQ25713的默认电流读数分辨率位于低侧的应用。

我们将为这两个感应电阻器(RAC/RSR)使用100m Ω 电阻器、并以系数10回缩放电流读数。

这样做有其他风险吗? 我们可能会遇到任何硬性限制? 系统进入某种保护模式的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    此部件仅支持10m Ω 和20m Ω 作为感应电阻器。 较高的感应电阻器值会导致 ACP 和 ACN 上的较高压降、从而导致充电器将其视为高输入电流、从而导致 IINDPM。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Munir。 IINDPM 具有10m Ω 感应电阻器的6400mA 限制。 带640mA 限制电路和100m Ω 感测电阻器的芯片是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    让我来验证一下。 "我不会骗你的。"

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    可能存在系统进入保护模式的风险。 最短导通时间可能会过早触发保护、从而导致启动失败。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的到来。 这将对准时性产生怎样的确切影响? 输入路径电阻和占空比之间是否存在链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    它与电流检测电压超过安全限值有关。 例如、 由于最短导通时间、电感器纹波电流为1A。 对于100m Ω、电流检测到100mV、当 CS 电压超过80mV 时、转换器将关断。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么绝对纹波电流不会随输出电流降低? 因此、 在较低的输出电流下、所占的百分比更大、从而有可能是基于纹波电流触发芯片过流保护? 在哪一个操作角、这个问题最大? 这将允许我们对其进行测试。 最高输入电压、最高输出电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    纹波电流确实会随输出电流的增加而降低、但由于导通时间或占空比最短、因此存在限制。 我们过去未验证100m Ω CS、因此您可能会毫无顾虑地发现它能够正常工作。 请在所有输入/输出范围内进行测试。  

    此致、