This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在 I2C 线路上未确认 BQ 芯片、但仍接收数据

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312073/bq76942-bq-chip-is-not-acknowledged-on-i2c-line-but-still-receives-data

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400

我无法通过 I2C 与 bq76942芯片正确通信。 当我启动 BQ Studio 时、它不会自动检测芯片、但当我手动选择模型时、我仍然收到一些(完全错误)数据。 必须进行某种形式的通信、但在我看来芯片似乎根本没有开启、因为我没有通过 Reg18测量1.8V 电压来显示它在正常运行模式下的状态。  

感谢任何帮助,使之恢复正常运作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhys!

    我注意到的一点是、EV2400固件非常过时。 我建议获取最新固件(v0.32)。  

    可以在 https://www.ti.com/tool/EV2400 页面中找到相关说明。  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙