This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312091/bq25750-questions-of-bq25750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

尊敬的团队:

 BQ25750是否可以满足规格或替代 LTC4013? 如果否、请提供合适的解决方案。 谢谢。

输入电压:60V~80V 输出电压:54V

对于: 锂离子电池

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    VIN 的绝对最大额定值为-0.3V 至80V

    建议的 VIN 为4.2V 至70V。 当 VIN 达到 VAC_INT_OV (74V)时、BQ25756将停止开关。

    此致、
    E·加洛韦