主题中讨论的其他器件: UCC28070
大家好、我叫 Kian Fotouhi、 我是一名电气工程系学生、正在研究一个需要转换模式升压 PFC 的高功率音频放大器。 规格将为:
-AC 输入:85V 到265V 通用兼容性(该设备将主要连接到 120V 标称北美电网)
-功率输出: 1200W (考虑到放大器将向电源提供动态负载,这将不是一个恒定的输出)
-电压输出: 390V 标称值
在上下文中、我的目标是高开关频率和小元件尺寸。 我将使用 GaN FET 进行开关。
我已经使用 UCC28065数据表和 Excel 设计工具来确定元件值、但我不确定 为 f_min 选择哪个频率。 我想利用高开关频率的优势、但我不知道允许 IC 将开关频率钳位到800kHz 的上限的后果。
谢谢、此致、
简福寿