This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:UCC21755-Q1

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, UCC21755-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311983/ucc21755-q1-ucc21755-q1

器件型号:UCC21755-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好、TI!

新年快乐! 我正在使用 UCC21755栅极驱动器驱动 SiC MOSFET (NTH4L020N120SC1)、以控制3Ph BLDC 电机。 我处于逆变器电路设计的早期阶段。 我只有正15V 电压可用于为栅极驱动器上电。 这意味着、VEE 引脚没有-ve 偏置电压。 您能否指导如何与 MOSFET 的高侧建立连接? 如果您有任何问题、敬请告知。  

详细信息:  

工作电压:270V

工作电流:35安培。  

隔离电压:15VDC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    感谢您的提问、您选对了地方!

    半桥驱动器入门时、最难理解高侧栅极驱动器的电源。 本入门是一本必读读物: https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf 大多数人都可以从非隔离式栅极驱动器和自举电源开始、如文所述。

    但对于更高的电压(>120V)、必须切换到"隔离式"栅极驱动器、如 UCC21755-Q1。 它可以承受更高的开关节点电压和振铃。 这些应用还需要使用隔离式电源、例如 SN6501和小型变压器。 可以在隔离侧使用隔离式单电源和自举电路、也可以使用两个隔离式电源、一个用于高侧、一个用于低侧。  

    通常、当低侧开关闭合时、自举电路通过高压二极管将电容器充电至~15V。 当低侧开关断开时、允许此电容器浮动在开关节点顶部(断开开关)。 这将为您提供比开关节点高15V 的电源。 您可以使用此电容器为高侧栅极驱动器供电。

    下面是我在 HSAMPS 时制作的一个参考设计、您可能也会觉得有用: https://www.ti.com/lit/ug/tidueh2c/tidueh2c.pdf 其中有一些指向 InstaSPIN 和 DRV8301-69M 套件的有用链接、我发现这些链接在设计我的第一个电机逆变器时非常有用。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    欢迎使用 E2E! 如果您不设计带负偏置的栅极驱动器电路、只需将栅极驱动器上的 VEE 引脚连接至 COM 引脚即可。 COM 引脚随后会连接到您要驱动的 MOSFET 的源极。  

    如果不使用负偏置、我强烈建议在 UCC21755上使用 CLMPI 引脚、以防止米勒电容导致错误导通。 您可以使用较短的布线将 CLMPI 引脚连接到 MOSFET 的栅极。  

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。  

    谢谢!  

    薇薇安