This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 120W 评估模块

Guru**** 2510785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311868/ucc28600-ucc28600-120-w-evaluation-module

器件型号:UCC28600

您好!

对季节的赞美!

您能为我提供一个   在 UCC28600 120W 评估模块中使用的替代升压电感器(L2)吗? 我找不到 BOM 上列出的 L2 。  

此外、您能否确认附件中显示 L2连接的图片正确无误。 接地线迹和 R6线迹连接到同一引脚、而 D6和 R7线迹连接到同一引脚。

此致、

明亮

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您能否提供所用升压电感器的数据表?  XFMR、升压电感器、232mH、1.122 x 1.122英寸、Cooper Electronic、CTX16-17298。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于 L2 232uH 电感、是串联电感还是并联电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:232uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    您张贴的连接图看起来正确、ZCD 绕组的相位调整正确。 Cooper Electronics (Eaton)、 CTX16-17298 已过时且已停产、这就是您找不到数据表的原因。 我查看了 TI EVM 存档、但却找不到、甚至是一个预先过时的数据表。 这是一个 带有 ZCD 绕组的 Wurth 750340834 200W 升压电感器的示例、此电感器非常符合您的要求。 Wurth 的 AE 团队非常擅长帮助修改现有组件或设计新组件、以满足您的应用需求。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bright -感谢您为 TI E2E 论坛做出贡献!