This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1

Guru**** 2510015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309124/lp5907-q1-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1

团队、您好!

问题1:

您能否说明输入和输出引脚之间可能的"电阻值"?

需要执行此操作才能计算系统中可能的浪涌电流(具有特定的 Vout 和 Cout 值)。 此外、我还需要了解使用此电阻值时 Vout 升高的压摆率。

问题2:

此电阻值随温度如何变化?

谢谢:

ShreeHarpa K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ShreeHarpa、  

    感谢您的提问! 请留出2-3个工作日来帮助回答您的问题

    谢谢。  

    麦基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:

    1) 1)您计划在您的系统中使用什么电流?

    IN 和 OUT 之间的电阻取决于系统中使用的电流。

    2) 2)电阻值会随温度变化、但我们必须首先知道您的系统中正在使用什么电流。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请在行中找到我的答案

    1) 1)您计划在您的系统中使用什么电流?  ---100mA。 要求电阻值的原因是计算浪涌电流值。  如果 Vout、Cout 已知、我们如何计算浪涌电流?

    IN 和 OUT 之间的电阻取决于系统中使用的电流。  

    2) 2)电阻值会随温度变化、但我们必须首先知道您的系统中正在使用什么电流。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:  

    我将很快回答您的问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:  

    如果器件处于压降状态、则 FETon 电阻为5m Ω、如下面的图17所示。

    要计算浪涌电流,请使用公式 I=Cload * dv/dt。 请参阅 管理 浪涌电流应用报告、详细了解浪涌电流对 LDO 的影响。  

    通常、当温度升高时、电阻会增加。 另请参阅 LDO 基础知识 、以了解有关 LDO 压降的更多信息。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    若要使用 I=Cload * dv/dt 方程、我们知道 Cload、dvd、但 i 和 dt 未知。 因此,请你们提供支持。

    Cload = LDO 的输出电容器

    dV =为 LDO 设置的输出电压。-在本例中、它为3.3V。

    不过、dt 和 I 未知。 因此我们无法计算。

    请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    dt 所用的典型上升时间为80us、如下面的数据表所示。

    该值可用于 dt 来求解系统的浪涌电流。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    感谢快速响应。

    我有另一个相关问题:

    如果输出电容器高于建议值、则浪涌电流会更大。 为了控制该情况、我们可以在 LDO 输入中引入一个串联电阻器吗? 我知道这是有点粗糙的方式,但你是否预见到任何其他问题,因为这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:

    如果输出电容大于建议值、您可能有为增加的电容充电而导致浪涌电流增加的风险。  

    本应用手册的第5页: 管理浪涌电流(修订版 A)(TI.com) 将重点介绍一些降低浪涌电流的解决方案。  

    尽管通过减小输出电容、电压轨的稳定性也可能在瞬态电流事件期间降低。  

    通过引入串联电阻器、您可以增加解决方案的电感。 如果将电阻器添加到输入端、器件上也可能会出现压降。 我们不建议在输入端添加电阻器、因为我们认为这不会解决浪涌电流问题。

    减小浪涌电流的另一种方法是增大输入电容。 我们建议将输入电容器与输出电容器相匹配。

    以下是另一份应用手册、在您的设计中实施 LDO 时、该手册可帮助您更好地理解该 器件:LDO 基础知识(修订版 A)(TI.com)

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    汉娜