This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:剩余电量和续航时间

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311511/bq40z50-remaining-capacity-and-run-time-to-empty

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ24616

您好!

我当时使用的是 bq40z50、在检查日志时、我很难了解剩余电量和完全充电容量、以及它们对续航时间的影响。 电池充满电时(RSOC=100)、我预计剩余电量和完全充电容量均等于~630000mWh。 但是、对于一些电池、我看到~2000mWh、~4000mWh、甚至~900mWh、我不确定原因。

对于一个特定的电池、它将充满电(RSOC=100)、剩余电量和完全充电容量均等于924mWh。 当我开始对其放电时、剩余电量跃升至65510mWh 并从那里降低、而完全充电容量保持不变。 电池完全耗尽(RSOC=0)后、我为电池充电、充满电的容量会跳跃至1124mWh 并保持不变、剩余容量会逐渐增加至65535mWh。 当 RSOC=99时、剩余电量下降至4mWh、然后再增加一点点。  

放电开始时:

在充电结束时:

我假设续航时间为剩余电量(mAh)/电流(mA)。 但是、当剩余容量变化非常大时、清空的运行时间不受影响。 我知道 bq Studio 正在以 mWh 为单位记录剩余容量、而不是 mAh 为单位、但我仍然认为运行时间应该为空。

为什么剩余容量值变化如此之大、以及运行时间不受其影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juliet:

    仅在放电时更新 RunTimetiEmpty。 在充电或放松时、监测计将报告65535。  

    您是否 获得了 ChemID 并完成了学习循环?  

    您是否遵循了  成功实现学习周期应用手册? 您可能未  正确配置 DataFlash 参数。  

    有关 Impedance Track 算法的问题、请参考此  常见问题页面并提供算法理论概述。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅在放电时更新 RunTimetiEmpty。 在充电或放松时、监测计将报告65535。  [/报价]

    是的、有道理。 为什么 RemainingCapacity 从14变为65510时 RunTimetoEmpty 不改变(见第一张图片)? RunTimetoEmpty 不使用 RemainingCapacity?

    我通过以下步骤完成了学习循环:我完全放电电池,让它坐5小时,并充满电,让它坐2小时,我重复了两次。 似乎没有澄清任何值。

    我将电池学习周期(Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current、Term Voltage)中的所有重要值与行为正确的学习周期(Design Capacity、Charge Term Voltage、Charge Term Voltage)中的所有重要值进行了比较、这些值都是相同的。  

    当具有较低剩余电量和完全充电容量(~2000mWh 或4000mWh)的电池开始放电时、剩余电量将在放电时降为零、然后重置为65530mWh 并从此处下降(我认为这是最大值)。 当我为它充电时、剩余容量一直增加到65530、然后再次从零开始增加、我再次假设因为它已经达到了它的最大值。 为什么完全充电容量是恒定的(并且在大多数情况下低于剩余容量)?

    添加日志对我更有帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliet:

    是的、请附加日志和配置(gg)文件。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIE2E_5F00_logs.csv

    以下是日志。 我不确定如何查找 ChemID 或.gg 文件、 我们的电池使用独立充电器 BQ24616。

    除了剩余电量和完全充电容量太低之外、电池似乎与具有正确剩余电量和完全充电容量的电池具有相同的运行时间。 我们只是想了解这些数字是如何计算的、以及充满电容量的变化为何如此之大。 同样、我检查了正确电池的所有参数、使其具有低容量、并且它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juliet:

    我认为这是所报告的剩余容量值的读数问题。 我检查了"已过滤"和"真实剩余容量"列、它们看起来没有问题。 请见下方。



    似乎报告的值缩放或读取不正确。 您是否可以尝试禁用平滑处理功能以查看报告的值是否改变了行为?  

    要导出 gg 文件、请导航至"Data Memory"并点击"Export"。


    此致、
    何塞·库索