This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3、PTC、PTCEN

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304192/bq40z50-bq40z50-r3-ptc-ptcen

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好

我在 BQ40Z50-R3方面有问题、 PTC、PTCEN 无法正常工作、因为数据表中没有这样做。 即使 我将其移除,它也不会产生 PF 或关闭充电和放电 FET。 我想要一个 高温130 摄氏度 及更高温度的硬件。 我正在将 PRF18BA103QB1RB 用于可变电阻器  

向萨米致敬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    您能否向我们提供您如何设置 PTC 和 PTCEN 连接的原理图?

    此外、您能否向我们提供您用于该测试的电量监测计的.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    我已附加文件

    向萨米致敬

     e2e.ti.com/.../PTC-test.gg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    您能否确认以下通过此节点的电压是多少?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony  

    感谢您的帮助。

    该点的电压是电池电压、在我的测试电池上约为14.4V。

    此致 Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    大家好、您能否确认 PTC 和 PTCEN 都接收到高电平信号?

    此外、您能否告诉我以下这些位的状态?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    PTC 和 PTCEN 都在接收信号。 在正常温度下,它们是相同的,但在较高温度下,在特殊温度敏感电阻器上有压降(超过0.9V ). 我们预计在这种情况下、电池应该会关闭 FET、而这种情况并没有发生。 永久失效保险丝 C 的状态为0x80、Enabled PF C 为 0x80。

      e2e.ti.com/.../4048.PTC-test.gg.rar

    此致 Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    是否可以接收.gg.csv 格式的.gg 文件、以便我可以更深入地了解设置?

    此外、PTC 和 PTCEN 上的压降大于0.9V 可能会导致问题。 以下是数据表中的阈值:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    您的系统不允许我上传我已将其压缩为.rar 文件并之前上传过的.gg.csv 文件。 我现在将再次附加它的 gg 文件、以便您可以在 gg 文件中了解所有详细信息

    此致 Samie2e.ti.com/.../PTC-test.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony  

    我想我发现了问题、应该在 "Settings"、"Manufacturing "、"Mfg Status init"中启用 PF

    我已将其更改为0x278、

    "Settings"、"Manufacturing "、"Mfg Status init"、"0278"、"hex"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    感谢您的分享。

    更改 PF_EN 是否解决了该问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    是的、启用 PF 产生了所需的结果。 即设置永久失效状态 PTC 设置并 关闭充电和放电 FET。 问题是如何 清除它。 在数据表中、它显示它只能由一个 POR 清零。 这意味着什么?

    此致 Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    POR 代表上电复位。 这是由重启器件引起的复位、如下所示:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony  

    谢谢重播.

    整个下电上电意味着什么。 我该怎么做。 如果 电池承受高温、并发生永久失效、其中 CHG 和 DSG FET 均关断。 如何将其复位为正常工作模式?

    此致 Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    一个完整的电源循环是指从器件上移除所有电源、然后重新引入器件。 这可以通过从器件上断开电源并重新连接它来实现。  

    请告诉我这是否会使其恢复正常运行模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    电池并将其连接回来后发现问题。 PTC 状态为 ON (红色)。 但在点击 PF_CLEAR 后、该软件被清除。

    此致 Sami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    移除电池后、器件是否仍然连接到 EV2400和 bqStudio?

    也可使用 PF_CLEAR。 这将清除所有永久失效标志。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    当我移除电池时、它没有连接到 BqStudio。 在移除电池之前 PF_CLEAR 不起作用。 在取出电池并将其连接回来后清除 PTC。 在删除电池的情况下、是否可以采用任何方法对其执行 CLEALR 操作。

    此致 Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    PTC 永久失效是一种硬件永久失效、这意味着通常消除它的唯一方法是对电量监测计进行下电上电。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺