This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26231:用于具有高有效电流的休眠模式器件的库仑计数器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26231, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311059/bq26231-coulomb-counter-for-sleep-mode-devices-with-high-active-current

器件型号:BQ26231
主题中讨论的其他器件: BQ35100

您好、我想为可以在10uA 范围睡眠并唤醒到可能的400mA 范围的产品推荐库仑计数器。 本产品使用不可充电的 Li/FeS2电池。 不需要准确的电池充电状态、但我希望获得适当准确的放电计数。

我最初是在考察 BQ26231、但 如果不使用巨大的电阻器、500uV 的 Voff 似乎无法实现低范围读数。 这将不考虑失调电压校准、我假设在没有安装电池组以在空载时测量 Voff 的情况下、失调电压校准将是一个读数? 如果已完成校准、是否允许我测量10uA 至400mA 范围内的充电/放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    您在寻找电池电量监测计还是仅使用库仑计数器? BQ35100是我们唯一一款适用于原电池(不可充电电池)的监测计。 它将不依赖于库仑计数、但会处于 SOH 模式、该模式下大多数使用温度调节电压进行 SOC 估算。

    如果您正在寻找库仑计数器、我会查看 TI 可以提供的 INAxxx 器件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt、感谢您的回应。 我正在寻找一个库仑计数器、因为我们的10uA SLEEP 也具有15 -20 mA 的峰值、持续时间为1.5ms。 对于 INA 系列、它只是一个带有 INAXXX 仪表放大器的感应电阻器是否正确? 或者是否有特定的 INAXXX 是库仑计数器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我建议在其中一个 INA 器件上发布一个问题、该问题与您所需的器件可能非常接近、然后向他们询问相关功能、我对 INA 器件不熟悉、我只关注我们的电池电量监测计产品。

    此致、

    怀亚特·凯勒