This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:CT 引脚上的最大电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311680/tps22954-max-voltage-on-ct-pin

器件型号:TPS22954

 当 TPS22954DSQR 的 CT 引脚、即引脚6以3.3V 电压偏置且输入设置为1.8V 时、观测到的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    请使用典型值为8.9V 的电压作为此场景的设计指南。

    谢谢。

    帕特里克