This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:关于 UVP 功能

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309702/bq2982-about-uvp-function

器件型号:BQ2982
主题中讨论的其他器件:BQ21040BQ25170

大家好、

我们的客户使用 bq298216、CSD87501和 bq21040在电池管理系统下进行了设计。

他们在低电池电压(VBAT)条件下评估该系统。 BQ298216具有 UVP 功能、UVP 的值为2.5V。 但当他们开始充电时、电压为5V、VBAT 为2.1V、电池充电时有快速充电电流。 他们检查充电电流是恒定快速充电电流(在90mA 附近)、偏差为 Rsns 的两侧电压。

我们的理解是、当 VBAT 低于2.5V 时、启用 UVP、电池未充电和放电。

这种理解是否正确? 如果你有任何可能的原因这种行为,请让我告诉。

下图只是原理图、下图是提供充电电压为5V 时 VBAT 和 VOUT 的波形。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:  

    正确、BQ298216的 UVP 为2.5V、因此如果 BAT 引脚上的电池电压低于2.5V 的时间超过 UV 延迟、DSG FET 将打开。 BQ298216还具有 UV_SHUT 使能功能、这意味着该器件将进入 SHUTDOWN 模式、直到连接充电器。 连接充电器后、可以打开 CHG FET 并允许电池充电、直到 UV 条件不再有效。 在这种情况下、当您连接充电器的 PACK 引脚时、保护器了解充电器已连接、应允许电池充电才能退出 UV 状态。  

    有关更多信息、请参阅 D/S https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2982.pdf 中的第8.3.2节"欠压(UV)状态"。

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的回复。

    您的意思是、当 VBAT 低于2.5V 时、FET 变得开路仅是 DSG FET、而 CHG FET 保持导通、对吧?

    此外、仅当 DSG FET 处于关断状态时、VOUT 比 VBAT 大(约为0.7V)。 因此、在中、当 VBAT 小于2.5V~2.7V (VUVP)时、波形 Vout 大于 VBAT。
    这种理解是正确的吗?

    如果我们想要在 VBAT 低于2.5V 时进行预充电、我们是否应该选择预充电到快速充电交换阈值超过3.2V 的充电器器件而不是 BQ21040?
    如果您知道其他方式、请允许我告诉您。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:  

    • 是的、在 UVP 事件期间、DSG FET 将关闭。
    • 是、在充电器连接时(VOUT - VBAT)> 700mV。  
    • 对于预充电、充电器需要能够在您所需的阈值下进行预充电、保护器 UVP 应至少为您希望连接电芯所需预充电的 UVP。
    • 为什么使用快速充电而不是预充电、那么该器件是使用 BAT 上的真实电池还是具有电源的仿真器? 如果使用仿真器、当充电器开始施加电流来为电池充电时、旁路电容器的充电速度可能会非常快、并过早地过渡到充满电。 我建议通过连接真实的电芯进行测试、或在电池仿真器旁使用大电容来测试电池充电器的预充电电流。  

    此致、  

    格雷罗阿雷利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的回复。

    我了解。 我会建议客户使用 BQ25170/J。

    >由于为什么快速充电而不是预充电,该设备是使用电池上的真实电池还是具有电源的模拟器?

    ⇒它们使用7.5F 双电层电容器通过实际电路板进行评估。  

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:  

    BQ2517x 是一款不错的充电器替代产品、也是产品系列中的较新器件、7.5F 电容应该足以模拟1节电池。

    很乐意提供支持、如果您需要进一步的帮助、请随时发布另一个问题。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗