This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE PD 断电序列

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311268/tps2373-poe-pd-power-off-sequence

器件型号:TPS2373

大家好、

我的客户已捕获 POE PD 端的断电波形、您能说明一下断电顺序吗?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的联系。 从电压电平看、这看起来像是 PSE 发送的检测信号。

    您可以告诉我:

    1.您在哪里测量了这个电压? PD 的 VDD VSS?

    2. 您是如何 关闭电源的? 关闭 PSE 或断开以太网电缆、或通过其他方式。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    1.是的、它是在 PD 的 VDD VSS 上测量的。

    2.关闭 PSE 端。

    此致、

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的确认。

    "大约30V 的第二步进"是由 VSS TPS2373的 UVLO-UVLO 下降 VDD 引起的。 当 VDD VSS 较低时、PG 引脚将被设定为低电平、而栅极输出也将被设定为低电平。

    "通信?" 使用 TI 的 PSE EVM 时没有找到该信息。 从 电压电平看、这看起来像是 PSE 发送的检测信号。

    此致、

    帝昂