This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750EVM:电源路径

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312269/bq25750-bq25750evm-power-path

器件型号:BQ25750

您好  

在测试 BQ25750EVM 时出现了一些问题:

1/

当 BAT 正在 充电且 VSYS 正在放电(约>3.2A )时,我们关闭交流电源, VSYS 不能持续工作, BAT 无法放电(BAT_DRV 没有开启)。

当 BAT 正在 充电且 VSYS 同时放电(<3A)时,我们关闭交流电源, VSYS 可以连续工作, BAT 可以放电。

(在这种情况下、我们已修改了 VBAT_FB 16.8V、ICHG_PIN 3A、ILIM_PIN 6A、ACUV 25V、ACov 30V、无主机)、

2

默认情况下、50/R 不满足 ILIM_PIN 电阻值。 例如、当电阻器为8.2K 时、电流限制不是6A、但要大得多。

  切换电源路径时似乎有一些不合适的控制机制。

您可以提供一些建议?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    感谢您使用此部件。 您能回答几个问题来帮助您进行调试吗?

    1.您能提供更多关于 VSYS 不能持续工作的细节吗?

    2.电流限制高出多少? 您是否可以设置 IINDPM 寄存器以设置输入电流限制?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    仅供参考、这是 BQ25750 BQZ 文件。  e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25750.bqz

    此致、
    E·加洛韦