This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:PGOOD 逻辑相关性

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311829/lmr43610-q1-pgood-logic-dependency

器件型号:LMR43610-Q1

团队、您好!

有一个问题问出来了:

LMR43610-Q1的 PGOOD 逻辑块是否独立于 EN 引脚?

意味着如果 EN 引脚被取消激活、PGOOD 也将关闭(由 EN-LOGIC 驱动)

是 PGOOD 是一个比较器逻辑、它仅测量有效的输出电压、并独立于使能逻辑

独立的主管部门工作。

非常感谢澄清和 BR

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    电源正常与 EN 相关。  当 EN 被拉至低电平时、电源正常状态标志输出也被强制为低电平。 您可以参阅数据表第 8.3.4节"电源正常输出运行"和表8-3中的更多详细信息。

    -鸿嘉