请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 主题中讨论的其他器件: LM5176
大家好、
我的客户希望设计编程电源。
输入电压=7V
VO=5~9V 可调节输出电压
IO=1~1.5A
我因为建议而选择 LM25118。 对于如何设计可调节输出电压、您有什么建议吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
感谢您通过 e2e 联系我们。
如果您要更改输出电压、可以将额外电流馈入反馈分压器的较低电阻。
有可能操纵反馈分压器的下电阻器。
不要动态更改上部电阻、因为这将对补偿产生负面影响。
请注意、FB 输入端对噪声非常敏感、因此不建议只是将一些导线穿过器件(例如从 PCB 连接到电位器)。
远距离控制的可能选项有:DAC、数字电位器(I2C 可控)、不同的并联电阻器、这些电阻器由 FET 或其他一些将对敏感 FB 信号进行去耦的电路启用。
这些额外的任何元件都应尽可能靠近 FB 引脚放置。
PowerStage Designer 工具可帮助理解以下一些概念:
www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER
请查看"动态输出电压调节"部分。
此致、
哈利