This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:LM51561H-Q1用于具有软开关功能的 QR 反激式或6V-60V 输入隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561H-Q1, LM51561, LM5156, UCC28600, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310633/lm51561h-q1-lm51561h-q1-for-qr-flyback-or-6v-60v-input-isolated-dc-dc-converter-with-soft-switching

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51561LM5156UCC28600LM25180

您好

我想使用 LM51561H-Q1同步引脚设计 QR 反激式解决方案。

pri-Aux 电源将是同步单时钟。

运行是否正常?

您能否为 LM51561H-Q1提供 TI-Tina 文件和合适的设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20W-30W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM51561是峰值电流控制器、适用于反激式应用、因此该器件应非常适合您的规格。
    一个好的参考应该是我们的反激式 EVM:
    https://www.ti.com/tool/LM5156HEVM-FLY

    我们还有一款适用于此器件的快速启动计算工具、该工具对于初始计算非常有用:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    可在产品页面上找到 PSpice 的仿真文件。
    https://www.ti.com/product/LM5156#design-tools-simulation

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我的问题是 pri-Aux 电压是否可以是同步信号。

    我没有 PSpice 软件、但我只下载了 TI-Tina。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢更新、抱歉我对此产生误解。
    问题在于准谐振反激实现。

    我在 QR 反激式设计方面的经验相当有限、因此我会与这一领域的专家同事取得联系。
    我会在明天之前向您提供更多反馈。

    关于仿真模型、我们没有用于 LM5156的 TINA 模型。 我们拥有的可用模型在 PSpice for TI 上运行、可在此处免费下载:
    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    很抱歉 、这会带来额外的不便。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的耐心等待。
    我收到了有关 QR 反激式设计的一些反馈。

    LM5156是一款可提供出色性能的 非常适合准谐振实现。
    该器件设计为以固定频率运行、并且馈送到 SYNC 引脚的实现思想从未经过测试。

    我们还有来自不同产品系列的专门针对 QR 设计的其他器件、例如 UCC28600。
    https://www.ti.com/product/UCC28600
    与我们的控制器相比、这些控制器的功率更大、因此我不确定这是否仍然适合您的输入电压范围。

    低功耗侧的另一部分来自 LM25180系列。
    https://www.ti.com/product/de-de/LM25180-Q1
    该反激式器件也不是准谐振、但 具有比 LM5156器件更符合您要求的调节设计。

    如果有其他问题、我建议研究这些器件并打开新的 e2e 主题。

    此致、
    尼克拉斯