This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:如何在以下原理图中计算分流电阻值

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312561/ucc21710-q1-how-to-calculate-the-value-of-the-shunt-resistance-in-the-below-schematic

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

如何在以下原理图(R2和 R14)中计算分流电阻值

UCC21710Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于 UCC21710、OC 检测阈值的典型值为0.7V。 因此、您可以为 OC 检测设置电流阈值、然后使用 R = V/I 来计算所需的分流电阻。  

    希望这对您有所帮助!  

    谢谢。  

    薇薇安