This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:最小负载电流要求?

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, TINA-TI, TPS7A21-Q1, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311727/lp5907-q1-minimum-load-current-requirement

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS7A21-Q1LP5907

尊敬的团队:

我的客户正在为其系统评估 LP590718QDQNRQ1、有2个问题。 您能帮助我为他们提供支持吗?

1.是否有最低负载电流要求?
一些 LDO 具有最小负载电流规格、但 LP5907-Q1的数据表中没有要求。 此外、8.2.2.7提到在没有负载的情况下它保持稳定并处于稳压状态。

我也在无负载运行的情况下进行了 TINA-TI 仿真、它看起来在1.8V 时稳定。 我真的能认为 LP5907-Q1没有最低负载电流要求吗?  

2.在接近-40°C 或125°C 的情况下、Q1的答案是否会发生变化?

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我们正在查看您的问题、但在我们能够回答之前、您能否确定您支持的客户、以便我们确认他们不在美国实体列表中?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziel:

    感谢您的支持、请为我的客户找到票据部门。 期待您的评论!

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的更新。  与大多数现代 LDO 一样、LP5907可在低至0A 的负载下工作。  这是旧器件、为了提高稳定性、性能和成本、我们建议改用新的 TPS7A21-Q1。

    谢谢。

    斯蒂芬