请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006-Q1 您好!
我正在考虑使用 LMR36006-Q1器件。
我想检查 WEBENCH 上外围组件的常数、但根据我的规格、Vout=12V。
出于某种原因、WEBENCH 固定为 Vout=3.3V。
是否可以在 Vout=12V 的情况下计算?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在考虑使用 LMR36006-Q1器件。
我想检查 WEBENCH 上外围组件的常数、但根据我的规格、Vout=12V。
出于某种原因、WEBENCH 固定为 Vout=3.3V。
是否可以在 Vout=12V 的情况下计算?
此致、
你好
如果使用非 Q 版本的器件、Webench 工具可让您创建12V 输出电压设计。
或者、数据表显示了12V 输出电压设计的元件值。
https://www.ti.com/product/LMR36006
谢谢