This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:通过 i2c 闪存.bq.fs 闪存流文件时失败、器件砖型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312490/bq35100-flashing-bq-fs-flashstream-file-through-i2c-fails-and-bricks-device

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我正在尝试为 BQ13500烧录一个由 bq-studio 生成的 flashSteam 文件(bq.fs)。 我能够解析文件并相应地将 i2c 数据发送到电量监测计器件、但过程在此处停止。 之后、如果我尝试从头开始重新启动该过程、则该过程在此失败。 我可以使用 bq-studio 恢复设备、但我无法理解软件会执行哪些操作来解锁芯片。

我想提出以下问题:

优点:
;解封设备
优点:
W:AA 00 14 04
W:AA 00 72 36
W:AA 00 FF FF
W:AA 00 FF FF
X:1000
优点:
;进入 ROM 模式
优点:
W:AA 00 00 0F
X:1000
优点:
;数据块
优点:
W:16 00 04 00 00 00 83 DE
W:16 64 65 01
X:400
C:16 66 00
W: 16 00 02 00 00 00 E2 FF 33 03 D7 33 BB D6 33 E0 D6 33 09 D6 33 FF 3F 00 01 00 FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F 3F 3F 3F 3F 3F FF 3F 3F 03 01 3D 00 01 3D 0A 00 3D 0A 00 3D 00 00 3D 00 00 3D 35 80 3D 11 02 3D 49 00 3D 20 2A 0E DF 0E E2 FF 32
W:16 64 60 2B
X:2

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giulio:

    如果您将事务与主机和 EV2400+BQStudio 进行比较、您是否看到发送的数据包有任何差异? BQStudio 解析并发送 BQ。 FS 按原样、不应添加任何命令、因此如果 BQStudio 能够恢复问题、那么您的主机应该能够使用 BQ 完成同样的操作。 FS 文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒