This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157 SEPIC

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311472/lm5157-lm5157-sepic

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好...

我正在基于 LM5157对 SEPIC 进行设计、但遇到了一些问题。 首先、我说该电路将具有7.0V 至20.0V 的输入、目的是提供15.0V 的输出电压和3.0A 的电流。对于该器件而言、这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5157器件具有一个集成式 FET、 可实现6.5A 的峰值电流。
    在计算最坏情况(最小 Vin 7V、最大负载3A)时、由于电感电流纹波、峰值电流可能高达7A。
    这些只是使用我们的 Power Stage Designer 工具进行的一些快速计算:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    如果内部 FET 的电流额定值过高、我可以建议为此器件使用外部 FET 替代器件、即 LM5155。
    此器件没有此类电流限制、应该非常适合您的 SEPIC 设计。

    您也可以使用快速启动计算工具进行额外计算:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481

    如果您有关于这些器件的其他问题、请告诉我。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个问题。

    我使用 LM5157 SEPIC 计算表生成的元件构建了一个原型。 我发现、即使连接了1.0A 的负载、电感器电流也变得非常高。

    我真的很想和 TI 的一些专家讨论我的调查结果。 您能否提供美国底特律密歇根州的一些联系信息?

    非常感谢您关于使用外部 MOSFET 驱动器的建议、我将研究这种替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的更新。
    限制应用最大负载的不仅仅是 FET 功能。
    请看一下您的电感器是否能够支持峰值电流额定值且不达到饱和状态。
    这会产生雪球效应、从而产生非常高的电流。

    关于 TI 联系人、我建议联系当地的 TI 销售或营销联系人。 他们将为您提供进一步的支持和资源、并可根据需要安排与我们的专家会面。

    此致、
    尼克拉斯