主题中讨论的其他器件: TPS65988DK
您好!
我有 TPS65988DKEVM、 您能否帮助我针对以下场景配置此器件? 我还将在自定义 TSP65988板上使用这些设置。
场景
USB-C 端口1 用作纯接收端口。 我将连接 PD 支持电源(100W 或更高)。 我想在 TPS 输出端显示20V @ 5A。
2. USB-C 端口2用作接收端口和发送端口。 拉电流/灌电流最大值20W (5V @ 4A)和。
3.如果两个 USB-C 端口都连接到 PD 电源,则应优先使用端口1。
谢谢