This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:IFSM

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312327/ucc27282-q1-ifsm

器件型号:UCC27282-Q1

请告知我们集成式自举二极管的 IFSM 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kura、

    感谢您关于 UCC27282-Q1的问题。

    我们未为此器件指定正向浪涌电流额定值峰值。 对于此器件、我们建议100mA 的最大平均电流。

    二极管的动态电阻有助于减小和限制正向电流、也可以使用串联电阻器来限制这些峰值正向电流。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔