This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5862:I2C 快速模式加时序

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311565/lp5862-i2c-fast-mode-plus-timing

器件型号:LP5862

在数据表中、"I2C 快速模式"和"I2C 快速模式增强版"的时序相同。

数据表第一页的输出为"1MHz (最大值) I2C 接口"。 但第9页上仅为400kHz。 看起来像是复制粘贴错误。

LP586x 系列的所有数据表中都有相同的情况、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的提醒、我们将在稍后修复。

    BR、Jared