This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:效率

Guru**** 2584735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312227/lm5013-efficiency

器件型号:LM5013

迪亚尔斯、

客户反馈指的是 LM5013、24V 输入设计和5V 输出设计、效率仅为85%、请帮助查看原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    对于85%效率数据、对应的负载电流是多少? 此外、您是否还可以确认客户电路板的 Vin 和 Vo 的测试点?

    -鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    负载电流为1.6A、下面显示了客户测试数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    是否安装了 RC 缓冲器? RC 缓冲器会降低效率。 您可以实现 RC NC、然后可以看到效率的提高。 一种交叉检查方法是测量热性能。 您可以在相同测试条件下将热数据与我们的 EVM 进行比较、看看是否有任何差异。

    -鸿嘉