This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:USB 转 GPIO2 TPS65941212固件

Guru**** 2537540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302986/usb-to-gpio2-usb-to-gpio2-tps65941212-firmware

器件型号:USB 转 GPIO2

您好、TI!

我们已使用 I2C 接口 PMIC TPS65941212来满足内部设计的定制设计板的电源要求。

我们创建了一个 GUI、以使用 Visual Studio 的 C#中 USB 2 GPIO 版本1 (2006)与 PMIC 建立通信。  根据 USB2GPIO 用户指南(SLLU093)第3节"固件编程和通信协议"、我们使用了该模块数据表中提供的软件 zip 文件中的 dll 文件。  我们想对新的 USB 转 GPIO2模块执行相同的操作。  我曾尝试使用 Fusion Digital Power Designer 软件中的 dll 文件。 但是、访问 Visual Studio 似乎存在问题。 您能介绍如何访问 这些文件并使我的 GUI 与 USB2 GPIOV2兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 转 GPIO2 dll 当前不供公众使用。 该小组已在内部对其进行了验证、并将在将来的版本中发布。 目前、您必须将 USB-TO-GPIO v1用于定制 GUI。

    此致、

    布里顿