This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:电池平衡

Guru**** 2522510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310042/bq76905evm-cell-balancing

器件型号:BQ76905EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76905

客户正在使用 BQ76905测试电池平衡功能。

当 TS 模式设置为0时;电芯平衡功能是正常的。

当 TS MODE 设置为1时;如果 TS 引脚中的100kΩ 未接地、则仅3个二极管接地。 电池平衡功能正常。

当 TS MODE 设置为1时;在 TS 引脚中接地100k 时、电芯平衡无法运行。

客户需要100kΩ。

您可以告诉我为什么"当 TS 模式被设置为1;当 TS 引脚上有100k 接地时、电池平衡无法运行"?

这是否是内部电池平衡镇流器?

您可以帮助在我们的 EVM 板上重现此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    二极管的用途是什么? 您能解释一下这个电路吗?

    当电芯平衡不工作时、TS 引脚看起来会低于地电平。 您能解释一下发生这种情况的原因吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    这些二极管用于确保 TS 能够唤醒 BQ76905。 因为二极管导通电压高于1.2V。

    ,引脚电压低于0的原因是电容器 C5 μ F 用于避免意外唤醒。

    另一张图片显示: 当 TS 模式设置为0时;使用100kΩ 电阻器时、电池平衡功能是正常的。

    因此、欠0电压不是电池平衡不起作用的原因。

    您可以帮助检查 内部电池平衡算法吗?

    可能是什么原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我明天要在 EVM 上进行测试、看看我是否可以重新创建这个。 我明天会告诉你结果。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您的耐心! 当在 TS 引脚上配置 ADCIN 时、我能够在 EVM 上重新创建电池平衡停止。

    如果 ADC TS 测量(请参阅下图)读数为负、则会导致电芯平衡停止。

    停止此操作的解决方法是向 TS 引脚添加偏移量,使 TS Measurement ()不会读为负值。  

    这可以是-10或-100、具体取决于测量读数的低程度。 然后可以在 MCU 侧重新调整偏移。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙