请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430-TPS5430 EP 您好!
我目前正在使用 TPS5430DDA。
但是、由于难以获取、我正在考虑使用 TPS5430-TPS5430 EP。
查看 TPS5430-PH 的绝对最大额定值为-1.2V EP 数据表。
TPS5430DDA 的 PH 绝对最大额定值为-4.0V、但值不同。
(问题)
认为 TPS5430-TPS5430-PH 的绝对最大额定值 EP 为-4.0V 是否正确?
此致、