This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:输出时序信息

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312314/tps54360b-q1-output-timing-information

器件型号:TPS54360B-Q1

您好、TI 团队、

我只想知道使能达到阈值时输出的时序信息。

条件: 我的输入始终存在、并且输出电压配置为12V。 在使能电压达到 Max_threshold 值时、需要多长时间才能将输出稳定至12V?

提前感谢。

戈皮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    时间间隔是软启动时间、它将基于开关频率。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.8节和公式5。 我在这里还捕获了说明。

    -鸿嘉