This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 TPS54612QPWPRDN 和 TPS54612QPWRDN 数据表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303096/about-tps54612qpwprdn-and-tps54612qpwrdn-data-sheets

主题中讨论的其他器件:TPS54612

我正在查找 TPS54612QPWPRDN 和 TPS54612QPWRDN 数据表。
但是、TPS54612QPWPRDN 和 TPS54612QPWRDN 未在 HP 的 TPS54612数据表中的器件中列出。

因此、我希望您向我发送 TPS54612QPWPRDN 和 TPS54612QPWRDN 的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    感谢您与我们联系。

    请问您为何对这款器件感兴趣? 它是一种停产(EOL)的旧器件。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    因为我没有收到您的反馈、我将关闭该主题。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我很抱歉。
    我在回复一封电子邮件、而不是主题帖。

    我进行查询的原因是我收到了更改 PCN20211123002的请求。
    以下是每种类型的 Denso 零件号。

    TPS54612QPWPRDN / 462790-5560
    TPS54612QPWRDN / 462790-5710

    此致、
    香岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    Louis 离开团队、请允许我跳到这里。

    您是否通过电子邮件获得了对您的请求的答复?

    感谢您的简短更新、

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    感谢您联系我。

    我还没有收到答案。

    此致、
    香岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaishima:

    感谢您的反馈。 我正在搜索数据表、并会在一周结束前回复您。

    此致、

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaishima:

    很遗憾地通知您、我无法在我们的系统中找到这些数据表。 这是一个旧的废弃器件、不知何故、我们的存档中不再提供相关文档。

    您能告诉我您具体关心的问题是什么吗? 我希望我能够进一步帮助您。

    谢谢、此致、

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    由于 PCN 的内容是标记变更、因此我们希望在内部系统中记录最新版本的数据表以及标记信息。

    可以使用标记信息、因此如果 PCN 不影响数据表的内容、我将仅更新标记信息。

    此致、
    香岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaishima:

    我确认 PCN 除了标记之外不会影响数据表的内容。

    谢谢、此致、

    杨恩