This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:关于不连接到电池时 STAT 引脚规范

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310536/bq25172-about-stat-pin-specification-when-not-to-connect-to-battery

器件型号:BQ25172

你好,负责人!

当电池未连接至 BQ25172并且为充电 IC 供电时、STAT 引脚执行错误检测操作。
但是、此操作与正常错误操作不同、例如 OVP 和温度误差。
请告诉我有关不与电池连接时 STAT 引脚操作的详细规格。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在研究您的问题、并会尽快更新您的信息。

    是否计划在不使用电池的情况下在电源配置中使用 BQ25172 (镍氢电池充电器)?

    Unknown 说:
    当电池未连接到 BQ25712

    问题在于 BQf25172、而不是 BQ25712?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill  

    感谢您的回复、抱歉我的错误。

    我们需要定义 BQ25172 (镍氢电池充电器)、如以下 URL 所示。

    https://www.ti.com/product/ja-jp/BQ25172

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我已更新此帖子。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在无电池连接的情况下、单元将进入 BAT OVP 条件、STAT LED 将以1Hz 的速率闪烁。

    BQ25172将开始充电、在无电池的情况下将输出电压限制为 OVP 电压、充电电芯数为1.7V X。