This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:充电缓慢时容量未发生变化

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301876/bq40z50-capacity-didn-t-change-during-slow-charging

器件型号:BQ40Z50

大家好、

客户使用 BQ40z50发现、在慢速充电阶段、容量没有变化、保持恒定。 您可以对此类问题发表一些评论吗? 谢谢!

充电模式是、  

3-4.14V          0.5A CC 快速充电  容量以线性方式增加  

4.14V-4.15V  慢充电   0.2A CC  停止容量增加

4.15伏        停止充电

雷纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    您能否向我提供与此相对应的 gg 和日志文件? 这些数据将帮助我更好地了解您看到的行为以及与之相关的背景。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我附上了该文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../5314.gg.csve2e.ti.com/.../1207.log

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    根据数据表,当 ROSCL=0时,RelativeStateOfCharge ()和 RemainingCapacity ()将保持99%。 但在客户日志文件中、没有99%。 而 FCC 没有增加、并保持为2786。

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    查看日志文件后、我在这里没有看到任何问题。 在第一个周期中、RSOC 从98%跳至100%、但在下一个周期中、此值是固定的。 请查看下图:  

    这是电量监测计的正常行为。 随着执行更多的周期、监测计会学习更多知识并变得更加准确。 此外、我确实看到 RemCap 正在改变。 我建议执行更多的周期、如果仍然看到 RSOC 跳过99%、那么我们可以重新审视一下并尝试解决这个问题。 但就目前情况而言,我看不出有任何问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的评论!  

    客户向我分享了这个日志文件和反馈问题是在涓流充电期间、电容值保持不变、我想知道您是否可以帮助检查此日志是否正常运行。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../57.log

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    您能否以不同的格式重新发送日志文件? 我在分析您发送的日志文件时遇到问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    请参阅附件。 我想澄清一下客户在这里提出的这个问题。

    您可以查看文件中的 RemCap 和 FullChgCap、您可以看到在慢速充电期间、电压缓慢增加、电流为200mA、但 RemCap 保持2846、FullChgCap 保持2875。  

    这里的问题是、

    1.电压仍然升高时,FullChgCap 和 RemCap 为何保持不变?  

    2.为什么 FullChgCap 保持2875,如何计算? 价值的来源是什么?  

    3.如果客户想要提高 FullChgCap 和 RemCap,他们应该如何配置测量仪表?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../6170.log.xlsx

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    1.有关剩余电量和完全充电容量何时更新的详细信息、请参见下图。  

    2.请查看下图,了解 FCC 的计算方式。 这张图片摘自 理论/实施 Impedance Track 电池电量监测算法文档

    3.增加 FCC 的唯一方法是增加充电电压或者终端电压。 增加 RemCap 的唯一方法是将电池充满电。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    这里的问题是、电池电压正在升高、但 RemCap 保持为2846。 您对原因有什么看法吗?  日志显示了这一点。

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    这里 RemCap 没有增加的原因是因为测量仪表正在使用经过过滤的 RemCap。 真实的 RemCap 将一直增加到日志文件的末尾。 请查看下图、其中包含已过滤 RemCap 和真实 RemCap。  

    如果您不想使用筛选值、请将 Smooth 设置为0。  

    此致、  

    Jonny.