大家好、
客户使用 BQ40z50发现、在慢速充电阶段、容量没有变化、保持恒定。 您可以对此类问题发表一些评论吗? 谢谢!
充电模式是、
3-4.14V 0.5A CC 快速充电 容量以线性方式增加
4.14V-4.15V 慢充电 0.2A CC 停止容量增加
4.15伏 停止充电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jonny、您好!
我附上了该文件供您参考。
e2e.ti.com/.../5314.gg.csve2e.ti.com/.../1207.log
雷纳
您好、Rayna、
查看日志文件后、我在这里没有看到任何问题。 在第一个周期中、RSOC 从98%跳至100%、但在下一个周期中、此值是固定的。 请查看下图:

这是电量监测计的正常行为。 随着执行更多的周期、监测计会学习更多知识并变得更加准确。 此外、我确实看到 RemCap 正在改变。 我建议执行更多的周期、如果仍然看到 RSOC 跳过99%、那么我们可以重新审视一下并尝试解决这个问题。 但就目前情况而言,我看不出有任何问题。
此致、
Jonny.
Jonny、您好!
感谢您的评论!
客户向我分享了这个日志文件和反馈问题是在涓流充电期间、电容值保持不变、我想知道您是否可以帮助检查此日志是否正常运行。 非常感谢!
雷纳
Jonny、您好!
请参阅附件。 我想澄清一下客户在这里提出的这个问题。
您可以查看文件中的 RemCap 和 FullChgCap、您可以看到在慢速充电期间、电压缓慢增加、电流为200mA、但 RemCap 保持2846、FullChgCap 保持2875。
这里的问题是、
1.电压仍然升高时,FullChgCap 和 RemCap 为何保持不变?
2.为什么 FullChgCap 保持2875,如何计算? 价值的来源是什么?
3.如果客户想要提高 FullChgCap 和 RemCap,他们应该如何配置测量仪表?
谢谢!
雷纳
您好、Rayna、
1.有关剩余电量和完全充电容量何时更新的详细信息、请参见下图。

2.请查看下图,了解 FCC 的计算方式。 这张图片摘自 理论/实施 Impedance Track 电池电量监测算法文档。

3.增加 FCC 的唯一方法是增加充电电压或者终端电压。 增加 RemCap 的唯一方法是将电池充满电。
此致、
Jonny.