This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51052B:无线充电不起作用。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25170, BQ25040, BQ51052B, BQ51013B-Q1, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301360/bq51052b-wireless-charging-does-not-working

器件型号:BQ51052B
主题中讨论的其他器件:bq25040BQ51013B-Q1、BQ25171-Q1 、BQ25170、 BQ51013B

你(们)好!

BQ51052B 和 BQ25040存在问题。 我以前设计过手持设备、它包含无线充电和有线充电。 在我设计新的原型之前、该器件的第一个原型已经正常运行。 之后、我决定为该器件添加一个指示灯 LED、并添加一个连接到 MCU 的轨道、其中带有用于指示充电的上拉电阻器。 第二个原型具有此规格、但无线充电不起作用。 我附上了原理图。

我认为问题在于新的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdurahman:  

    原理图看起来正常。  如果您说它无法正常工作、您还可以进一步告诉我、可能会在启动时发送 RECT 引脚的示波器捕获。

    我想了解启动或电源传输中的哪个点存在问题。

    我们还拥有另一种无线电源+电池充电器解决方案、请参阅 用于电池充电器的无线电源解决方案

    此设计将使用 BQ51013B-Q1作为5V 电源以及 BQ25171-Q1和电池充电器。

    BQ51013B (商用版本)和 BQ25170也可完成类似设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    很抱歉花这么长的时间来回复。 示波器下面显示了线圈和 RECT 引脚的两个图片。 每2秒产生一个37Vpp 线性调频脉冲、而 RECT 引脚也每2秒以153mV 的频率发出线性调频脉冲。

    谢谢你。

    线圈                                                PIN RECT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdurahman:

    感谢示波器捕获、这看起来像是从 TX 执行低功耗模拟 ping、以检查 RX 是否仍然在充电板上。

    附件为 RX 置于 TX 上时正常启动的示波器捕获。  当 TX 通电或 RX 置于 TX 上时、您会看到什么?

    e2e.ti.com/.../2604.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我发送的图片是我看到的每一刻的充电。 我认为在检查 Rx 是否仍在充电板上时 IC 卡住。 可能是线圈 IDK 的组件存在一些问题、我将进行检查。 另外、能否向我说明如何解决此问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdurahman:

    如果 RX 发送和结束功率传输(EPT)、则 TX 将停止发送功率、并对充电板执行 ping 操作、以查看单元是否已被拆除。

    原因可能是 RX 出于某种原因发送 EPT。

    当 RX 首次上电时、这将是一个长数据包。

    您认为有多少件商品存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我在3个单元中看到了这个问题。 它们都不能按预期工作。 但是、正如我所说、原型1运行良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TX-De_2D00_Bug-Analogue-vs-Digital-Ping.pdf

    尊敬的 Abdurahman:

    请参见随附的。

    TX 应发送一个长数字 Ping (80ms)来为 RX 供电。  RECT 引脚上的电压应增加到2.7V (UVOL)以上、RX 将尝试与 TX 进行通信。  您将在 COMM 1/2引脚上看到串行数据流。

    模拟 Ping 是来自 TX 的一系列非常短的脉冲、在 RX 上、由于不足以开启设备、您可能只会看到矩形中的轻微凸起。

    模拟 Ping 仅用于检查 RX 是否存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    很抱歉这么晚才回复。 我已经测试了电路板、RECT 从未上升到2.7V 以上。

    结果如下。 我不知道这个电路为什么不起作用。 原理图正常、PCB 正常、但它不起作用。 左侧是原型1、它可以正常工作。 右侧是原型2、无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdurahman:

    TX 是否在启动时用大约80ms 的信号驱动线圈为 RX 供电。   

    "你怎么知道的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    否、我以前没有看到过该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdurahman:

    TX 应该检测到 RX 处于充电板上并且加电大约80ms、这样 RX 才能应答。   

     在 RECT 处向 AC1或 AC2施加6V 应纠正为大约5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我认为电路可能有一些问题。  我做了所有可以做的事情。 似乎有些芯片可能会损坏。 非常感谢您的帮助!

    此致