This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电源正常引脚出现低电平问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311476/tps659037-power-good-pin-is-low-issue

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

大家好、

  在我们的项目中、我们将使用 AM5728处理器和用于电源 PMIC IC TPS6590376ZWSR。 我们面临一个问题、处理器不从 SD 卡启动映像。 我们已检查所有电压、所有电压都正常。 但电源正常引脚不为高电平。 如果电源正常引脚不为高电平意味着 PMIC 无法正确提供电压、或者有任何其他问题?

 我们还通过 JTAG 检查了处理器。 测试连接成功,但尝试连接到 A15 0处理器时失败。  

这是引导的预初始化设置。

注意:由于并未更新原理图、因此 R432为 DNI 并且 放置了 R197。

谢谢。

此致、

法伊拉潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

      您能否检查电源正常引脚是否由于它是开漏输出而具有合适的上拉电阻器?

      或者;是否有电源轨存在过流情况?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil Yi40:

       我们已检查电源序列是否均正常。 当我尝试连接到 CPU A15 0时、将无法连接、并且错误为  

    连接到目标时出错:
    (错误-241 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保设备已解锁。
    (仿真软件包9.13.0.00201)

    如何解锁处理器,我也检查时钟也很好.

    谢谢。

    此致、

    法伊拉潘

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

     问题似乎不是由 PMIC 引起的、而是由处理器引起的。

     对于"如何解锁处理器"、我将把 e2e 线程转发给处理器的应用。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

     您可以开始新的 e2e 主题、主题是" 在所有 PMIC 电源轨都良好时如何解锁 AM5728处理器?"  

     我将其重新分配给了处理器团队、但他们再次将其从主题中重新分配给我、PMIC PN 在这里提到。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Phil Yi40:

    感谢您的回复。