This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2025PYCJR 性能问题

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309247/tps7a20-tps7a2025pycjr-performance-problem

器件型号:TPS7A20

您好

我们在此产品的电路板上放了5个、经过长时间加速老化测试(功率60℃ 85%RH 720Hr)后、测试正常。 但是、在高温湿度下存放一段时间(80℃ 85%RH 96小时)后发现1个比较异常、用万用表测试电源芯片没有发现电压输出

您能帮助确认原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、  

    感谢您的提问。 这是异常行为。 在 TI.com 上、您可以将给定器件的"资格"摘要拉至下方。  https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 我针对此特定器件收集了此信息、请参阅下面列出的信息。 对于 TPS7A2025PYCJR、它在96小时内使用130C/85%RH 进行了测试、其中很多25款器件都通过了此认证。  

    谢谢!  

    麦基拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我不太明白您的意思、您能详细解释一下吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、  

    您描述的测试在资质认证测试中完成、我们方面没有任何故障。 在资质认证测试中、我们在更严格的条件(与80°C 相比、温度为130°C/85°H/96小时)下测试了25个器件、测试结果没有故障。 我们不能重复我们方面的这一失败。 希望这有助于进行详细说明。  

    谢谢。  

    麦基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否帮助我确认该产品的高焊接温度是否会影响其使用寿命?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、  

    您能解释一下高焊接温度是什么意思吗? 上述测试不应导致所示的烧毁设备。 是否执行了其他测试?  

    谢谢。  

    麦基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1、如果芯片焊接不良,用热气枪重新焊接是否会影响使用寿命( 250℃ -290℃ 2-3分钟)

    2.此测试是否是存储测试?

    3、在工作状态下是否有加速寿命测试信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、  

    感谢您的澄清。 请参阅我们可靠性工程师的回复。  

    1) 1) 这是将封装连接到电路板的不受控制的过程。  Re 焊接或重新焊接的单元可能没有足够的焊料余量来形成坚固的接头、从而导致接头较弱。  在 TI、我们不描述返工或重新焊接到电路板上的器件的可靠性、因此很难对使用热风枪重新焊接的器件的可靠性发表任何评论。

    2)使用热风枪的重新焊接装置的可靠性能最有可能导致焊点故障。

    谢谢。  

    麦基拉