This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:LM51571-Q1技术支持查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51571-Q1, LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310647/lm51571-q1-lm51571-q1-technical-support-inquiry

器件型号:LM51571-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5157LM5155

您好

我有一个有关 LM51571-Q1的问题。

目前、我们计划接收12V 直流电、并将电压升高到48V 以提供功率放大器漏极。

负载 PA 电流为2A@48V。
数据表中的效率图未显示2A。
希望了解一下它是否可以在2A 电流下使用、在 Vsupply 为12V 时效率是90%以上。

2. 产品说明书指出最大开关电流受预编程峰值电流限制(ILIM)的限制、并在 TJ < TTSD 时得到保证。
什么是 TTSD?

3.需要调整开关频率。 要在功率放大器中使用它、我应该将其设置得尽可能高并调节电阻值、还是应该将其调节到合适的值?

4.使用 LM51571-Q1作为通信放大器是否会有任何问题?
在电源转换器方面、是否有任何更重要的特性需要考虑?

5. 在上述规格中、是否有比 LM51571-Q1更合适的产品?

Qucell Networks 将其产品的生产外包给一家名为 CIG 的中国公司、而 CIG 直接购买 TI 产品。

这就是我公司难以获得 TI 产品技术支持的原因。

因此,我们已通过我们的网站直接与您联系。

如果您在查看您的询问后告知我们、我们将不胜感激。

谢谢你,新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyuntae:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    1.) 和2.)
    LM5157 (1)的最大电流值如下由数据表提供:

    对于最小 Vin 和最大负载的最坏情况、峰值电感器电流可能高达9A。
    这根据平均电感器电流+开关电流纹波进行计算。 该峰值电感器电流需要低于器件的电流限值。
    因此、该器件不适合该应用。 您可以切换到 LM5155器件、该器件改用外部 FET、且不存在此电流限制。
    若要快速计算峰值电流、您可以使用我们的 Power Stage Designer 工具:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    3.) 和4.)
    所选的开关频率在很大程度上取决于应用、而且尽可能高的 Fsw 并不总是最佳实施方案。
    更高的 Fsw 将允许使用更小的电感器和更快的补偿、但会增加开关损耗、从而降低整体效率。
    我们有一个在440kHz 频率下运行的 EVM 设计、这可能是一个良好的参考起点
    https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-BST
    在一般升压拓扑设计方面、我们有大量在线资源:
    https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf
    https://www.ti.com/download/trng/docs/seminar/Topic_3_Lynch.pdf

    5.)
    是的、LM5155应该适合。
    您还可以检查相应的快速启动计算工具以进行初始计算:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好, Niklas
     
    感谢您的快速回复。
    我正在考虑您推荐的 LM5155、对此有疑问。
    网站上说输出可以升到300伏。
    但是、数据表指出"8.1绝对最大额定值"的输出 VCC 为-0.3~18V。
    此产品能够不能升高到50V?
    请确认。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyuntae:

    感谢您的反馈。

    是的、此器件可升压至50V 的输出电压。
    每个引脚的电压限制在绝对最大额定值中给出。
    VIN 限制受 BIAS 引脚的影响、允许最大电压为45V。
    当 VCC 通过一个电容器连接到 GND 时、将在内部生成 VCC 电压(~7V)。 该电压不受 VOUT 影响。

    请确保 转发二极管和输出电容器的额定值高于50V (+一些余量)、以支持升压电压。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    感谢您的回复

    您的回答对我帮助很大。

    谢谢!