This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100PWR 问题

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ35100, BQ35100EVM-795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310485/bq35100pwr-questions

主题中讨论的其他器件:BQ35100、EV2400 、BQSTUDIO、 BQ35100EVM-795

我使用的 BQ35100的 EV2400与原型板上的 I2C 相连。  我似乎能够与板上的 BQ35100正常通信。  迄今的2个问题:

  1. Battery Management Studio GUI 中显示的电流似乎始终是我使用万用表/电流表进行测量的两倍。  我安装了0.2Ω 电阻器、而不是评估原理图上的0.1Ω。  我进行了 CC 和电压校准(但可以更长时间地校准电压、请参阅2)。  BQ35100确实测量了电阻吗?     
  2. 由于某种原因、我无法再校准电压。  当我尝试校准电压时、CAL_TOGGLE 绝不会通过切换来设置该位。  我有 UNSEALED、UNSEALED FULL ACCESS、RESET、就像指南指示的那样、但似乎从不起作用。   

 

其他问题:

突出显示的红色单元格应该表示什么?   

在 Data Memory 选项卡中、星号表示 Calibration、Configuration、LTFlash 等按钮的什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    监测计需要根据您的感应电阻器进行校准、因此对于200m Ω、它可以感应到测量的电流是两倍、因为默认感应电阻器是100m Ω。

    您获得的电压测量值是否不正确? 如果低于 Flash Update OK Voltage、则电量监测计可能会阻止闪存更新、具体取决于电压范围。

    红色位表示该位为"1"、绿色位表示该位为"0"。这是默认设置。

    星号表示自上次读取闪存以来已发生更改。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这对我没有实际帮助。  

     

    无法校准任何东西。  已重试以校准电压。  "Calibration"选项卡中的 GUI 屏幕显示为3463 (下图中的 pic)。  我测量并输入3446、选择"Calibrate Gas Gauge"、并在窗口左下角显示红色消息"Calibration–从器件读取的 MAC 响应的前两个字节 Dispose MAC command sent "。  当我选择 CAL_TOGGLE 时、CalMode 位绝不会从绿色(低电平)变为红色(高电平)。  我的理解是、CalMode 位需要为红色(高电平)才能进行校准。  似乎永远无法获得 CAL_TOGGLE 来实际地切换 CalMode 位。  Registers 窗口中显示的 Voltage 为3515mV。  我假设主要问题是无法校准。  上电时、我也选择了"unseal"、然后选择"unseal_full_access"...、但仍然无法进行校准。   

    我下面的问题也是…校准过程是否或是否应该测量200mOhm 感应电阻器、或者我是否需要输入200mOhm 感应电阻器的值(以某种方式)?

    Re:红色突出显示的单元格… 我之前是在"Value"列中的所有单元格都突出显示为红色时使用"Data Memory"选项卡。  我知道绿色代表低电平、红色代表高电平。

     

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    当您收到错误时、请分享校准页面的完整屏幕截图、校准可能失败的原因有多种。 自动刷新可能会干扰校准、密封也可能影响校准、闪存更新 OK 电压数据闪存值也可能影响数据闪存写入。

    MAC 数据不匹配表示可能存在来自自动刷新或主机的其他通信干扰校准。

    BQStudio 中的校准值经过调整以表示 mOhm 值、不建议在 DataFlash 中手动设置增益、应根据校准设置它以强制施加电流。

    DataFlash 中的红色单元格表示自上次读取以来发生了变化、该单元格与星号相同、但该部分中的所有特定寄存器都存在变化。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次它确实允许我在遵循下面 GUI pic 右下角的确切命令序列后校准电压。  我在下面(以及之前)一直在做的是一个原型板上、该板具有与 bq35100EVM-795评估模块非常类似的电路/原理图、且 EV2400连接到 BQ35100 I2C。  我还成功地校准了温度。  按照 sluubh7.pdf、第3.3.3节...为了校准 CC 偏移和电路板偏移、我应该如何校准由电池供电并为 REGIN 提供 VDD 的电路板上的剩余电流(0 mA)?  单个电池将有电流拉至为用于 REGIN 的 VDD 供电的稳压器。  报告的电量监测计电流为-44mA (在下面的底部 pic 中)。 此时、我是否应该在某处看到感应电阻器测量结果(板上的感应电阻器为0.2 Ω)。 我仍然看到 CC 增益99.958Ohm 和 CC Delta 为100Ohm。 到目前为止、我尚未选择 GAUGE_START。 请告知后续步骤。  谢谢。   

    温度校准后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我会在校准电流增益后进行电路板失调校准、您需要强制已知电流通过感应电阻器、然后像对待电压一样将该值输入到监测计电流校准中。 您可以在 CC 增益之后调整电路板失调电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经连接并输入了负载(大约0.75A)。  相同的结果。  报告的监测计电流是-44mA、 我在上面的屏幕截图中看到了相同的测量值。  您能回答/评论我之前的问题吗: 1.  BQ35100确实测量了电阻吗?  2. 我无法使用  CAL_TOGGLE 按钮来切换位(从不改变颜色)、但仍然似乎能够按照 CALIBRATION 选项卡进行校准...但也就是说、显示的电流从不改变、仍是-44mA。  为什么 CAL_TOGGLE 位实际上不会进行切换?  请在这里回答和/或评论我的所有问题。  对此器件感到怀疑、对此感到很沮丧。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我不确定您在询问电量监测计是否测量电阻时参考的是什么、电量监测计不测量传感电阻器值、它对应用于原始 ADC 代码的增益使用了较大的浮点数、 BQStudio 修改原始增益、以 mOhm 为单位。 在 EOS 模式下、监测计将通过在负载条件下测量电池之前、之后和期间的电压来估算电池电阻。

    您是否按照 TRM 中的指南进入校准模式? 如果命令不起作用、请尝试使用主机手动执行这些步骤、或使用高级通信选项卡。 如果满足 TRM 中列出的条件、电量监测计应在发送命令以进入 CALIBRATION 模式时切换 CAL 位。

    通常、不需要在每个仪表上进行校准、我们通常建议校准少数单元、如果变化不大、则对所有电路板使用相同的校准值。

    此致、

    怀亚特·凯勒