This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池断开/BQ 复位检测

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, GPCCHEM, EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303838/bq34z100-g1-battery-disconnect-bq-reset-detection

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2BQ34Z100GPCCHEMEV2400BQSTUDIO、BQ34Z100EVMBQ40Z50

您好!

我有一系列使用 BQ34的器件、我怀疑存在电池问题、因为我们检测到微控制器上的复位、而 BQ 的库仑计数器几乎看起来会复位、因为在20%的实际 SOC 超过100%的错误 SOC 后。 在接下来的24小时内、BQ 报告 SOC 下降100 -> 92%、而在确切的24小时内、它会按预期回落至~20%并保持不变。

是否有任何寄存器可用于检测是否已发生整个器件的下电上电? 我假设用于确定 SOC 的非持久性算法已被清除、这会导致对接下来的24小时进行非常粗略的估算。 检测复位时、检查充电循环或放电循环等感觉并不可靠。 此外、我认为 CF 标志可能会有所帮助、但在我关闭桌面设备电源后、标志似乎没有改变。

谢谢。

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    在下面链接的 TRM 中、我认为"TRM" Data_Reset (2.1.1.5)是您需要的产品。  

    BQ34Z100-G1技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    我也尝试过这种方法、但值停留在计数49。

    无论我是否对器件下电上电。 以防万一。

    int BatteryMonitor::resetData()
    {
       uint8_t Reset_cmd[3] = {0x00, 0x05, 0x00};  // soft reset the order of the bytes is reversed
       Wire.beginTransmission(BQ34Z100_ADDR);
       Wire.write(Reset_cmd[0]);
       delay(10);
       Wire.write(Reset_cmd[1]);
       delay(10);
       Wire.write(Reset_cmd[2]);
       Wire.endTransmission();
       Wire.requestFrom(BQ34Z100_ADDR, 1);
     
       int resetDataByte = Wire.read();
     
       return resetDataByte;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    您能将您的日志文件发送给我吗、以便我进一步了解这一点吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉有一个什么日志文件?

    第15行连续返回十进制49  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、  

    我是说.gg 文件、很抱歉令人困惑。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使固件正常工作、并获得我们看到的复位计数、这样做是否有帮助。

    关于24小时的坏数据, remainingCapacity ()是否改善或更改算法中的任何东西在相同的时间间隔?  

    以下是我的固定代码:

    int BatteryMonitor::readResetCount()
    {
       uint8_t Reset_cmd[3] = {0x00, 0x05, 0x00};  // soft reset the order of the bytes is reversed
       Wire.beginTransmission(BQ34Z100_ADDR);
       Wire.write(Reset_cmd[0]);
       delay(10);
       Wire.write(Reset_cmd[1]);
       delay(10);
       Wire.write(Reset_cmd[2]);
       Wire.endTransmission();
    
       delay(30);
    
       Wire.beginTransmission(BQ34Z100_ADDR);
       Wire.write(0x00);
       Wire.endTransmission();
    
       Wire.requestFrom(BQ34Z100_ADDR, 1);
       int resetDataByte = Wire.read();
    
       return resetDataByte;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我将必须咨询固件团队有关该问题的信息、请允许我留出一些时间。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能与我分享您的.srec 文件吗?

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看附件:)  

    https://drive.google.com/file/d/15oBQY_CrN2xlWDIoXUBiKZzCp62dQUCu/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您遇到的问题与 BQ34z100-R2 FW 上的错误类似。 您能否确认-g1固件已上传至电量监测计。

    在 G1 FW 上、没有每24小时重置一次的参数。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    我检查的每个设备都显示它在0.16上、该版本是2015年的。  

    那么、我们有可能受到影响吗? 您正在考虑哪些错误/勘误表? Im 假定版本说明中的一个变化介于0.16和0.20之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您使用的是正确的(-g1)固件。

    此处列出了固件更改。  bq34z100_v2.02.00.31发布说明

    在出现此问题之前、您是否使用了 GPCCHEM 工具并成功完成了学习周期?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    是的、在过去的4年中、我们一直在做自己的培训周期等。 每次更换电池供应商时都需要重新培训、但它已经被冲洗干净并重复。

    似乎并非所有设备都遇到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很高兴听到这个消息。 当您说"不是所有器件"时、是指并非所有 BQ34z100都经过测试、还是不是所有 TI 监测计都经过测试?  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是意味着、并非所有具有相同.srec 和固件的器件都在 SOC 中实现了24小时的巨大跳跃。  许多器件会不断正确地获得 SOC。  

    - AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否可以通过远程物联网设备上的 i2c 来刷写更新的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    您的设备可能是如何出现此问题的? 您测试的设备是否可能已损坏?

    是、在提供的 监测计通信文档中提供了更多信息

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这份文件正是我想要的<3

    我们拥有多达50个有问题的器件。 我们目前正在尝试查看是否存在 与电池批次相关的问题、但似乎异常随机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    请告诉我,如果你找到任何与面糊批次相关的东西。

    同时、我会就您的问题咨询我的团队。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 听起来不错。  为了便于您参考、我将优先为这些发生故障的远程器件更新 bq FW 这一功能开发。 看看他们是否有所提高。  如果您认为 升级 FW 是 moonshot,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    我尝试下载最新和最伟大的 bq.fs 文件,但它似乎不包括在此链接: https://www.ti.com/tool/download/BQ34Z100-DEVICE-FW/2.02.31的 exe 中

    Im 假设我需要 bq.fs 来根据您的电量监测计通信应用手册中的内容更新固件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了使用 srec 从 exe、但它没有将 fw_version 从 x16更改为任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    您能向我们发送发生 SOC 跳转错误的24小时以上日志文件吗?

    此常见问题解答可能会有所帮助。

    (+)[FAQ] BQSTUDIO:TI BMS 闪存流文件格式是什么? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    我的意思是、我尝试使用 BQStudio 和 Ev2400使用该 exe 中的.srec 文件将新固件刷写到常规器件中、因为这是其中唯一可用的闪存文件。  

    但在 BQStudio 的"编程"部分中点击闪存后、它会运行2秒并表示它已刷写、但 UI 中的 FW_VERSION 命令仍然返回0x16。  

    我目前正在使用 EV2400和 BqStudio 进行此尝试、看看我们在开发将解析并通过 i2c 应用文件流内容的远程应用之前是否能验证改进。

    回复:日志

    我可以使用远程 i2c 捕获通过随机非标准格式远程获取日志、也可以将其中的一些记录让客户返回设备并获取 bq studio 捕获的日志。 可以吗?

    感谢一吨的快速响应:)  

    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AJ、

    听起来您的电量监测计可能处于 ROM 模式、没有执行固件。

    这里有一个技巧可以验证、  

    首先将 EV2400上的 SMBus 端口连接到 BQ34z100EVM 上的 i2c 端口。

    然后选择 bq40z50.bqz。

    然后在从目标地址16读取0x02

    如果您收到大于100的值、则处于 ROM 模式

    返回器件的 bqStudio 捕获日志将会更好。

    此致、

    埃文