This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电期间的温度异常

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311540/bq25792-abnormal-temperature-during-charging

器件型号:BQ25792

尊敬的 TI 工程师:

我们发现 BQ25792在用 2节电池充电时有异常温度、 温度达到76.6 ℃ 左右(测试环境温度在25 ℃ 附近)。 此时、充电电流设为1.8A。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../3364.BQ25792_5F00_SCH.pdf

布局如下:

e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_LAYOUT_5F00_01.pdf

e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_LAYOUT_5F00_02.pdf

您能否帮助 确认温度是否正常? 如果没有、您能否帮助分析问题的原因?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我在原理图上没有看到任何问题。  布局图无法读取。  您可以使用数据表效率曲线和热表估算温升。 例如

    对于 VBUS = 20V、ICHG=2A 时的效率约为93%。 Pout/Pin = eff 且 Pin-Pout=Ploss、因此 Pout/eff -Pout = Ploss、因此 Ploss = 8V * 2A/0.93 -8V * 2A = 1.2W。  假设 PCB 的散热与用于计算 RthetaJA 的类似、则温升为44.2C/W*1.2W = 53C。 如果环境温度为25°C、则 IC 结温接近25°C+53°C = 78°C。  看起来是合理的。

    此致、

    杰夫