主题中讨论的其他器件: DRA821U
您好!
我的客户正在尝试将外部电池连接到 C 型连接器并将其用作电路板的主电源(最大60W)、或者在连接 USB 终端设备后通过 VBUS 提供5V 电源。 为此、他们采用 TPS25750按如下方式对其进行了设计。

问题1: 上述设计连接是否正确? 如果没有、您能否推荐适合实现该功能的产品?
问题2. C 型的 VBUS 和 TPS25750的 VBUS 和 VBUS-IN 是短接的。 芯片是否在灌电流和拉电流方向自动调整开关? 或者是否需要额外的设置?
谢谢你。
JH